Paramètres de valeur moyenne
Paramètres de configuration des valeurs moyennes de puissance ou de courant
| Paramètre | Valeurs | Description |
|---|---|---|
| Méthode |
NOTE: Les méthodes de synchronisation par commande et par
horloge s’appliquent uniquement aux appareils avec port RS-485.
|
Sélectionnez la méthode de calcul de valeur moyenne adaptée à vos besoins. |
| Intervalle | 1-60 |
Définit l’intervalle de calcul de valeur moyenne, en minutes. |
| Subinterval (fréquence de mise à jour) | 1-60 |
S’applique uniquement aux méthodes par intervalle tournant. Spécifie le nombre de sous-intervalles selon lequel l’intervalle de calcul de valeur moyenne doit être divisé de manière égale. |
| Heure sync horl | 00:00 – 23:59 |
S’applique uniquement aux méthodes par synchronisation d’horloge (dans lesquelles l’intervalle de calcul de valeur moyenne est synchronisé avec l’horloge interne de l’appareil). Spécifiez l’heure du jour pour la synchronisation de la valeur moyenne. |