NHA2779004-11

Fonctions des boutons pour la modification des paramètres de configuration

Pour modifier les paramètres de configuration de l’appareil, vous pouvez appuyer sur les boutons un par un ou en combinaisons.
Mode Bouton Fonction
Menu de configuration

Chiffre clignotant : Pour réduire la valeur numérique.

Valeur clignotante : Pour afficher la valeur suivante dans la liste.

Point décimal clignotant : Pour déplacer le point décimal vers la gauche.

Chiffre clignotant : Pour augmenter la valeur numérique.

Valeur clignotante : Pour afficher la valeur précédente dans la liste.

Point décimal clignotant : Pour déplacer le point décimal vers la droite.

Appuyez pendant 2 secondes.

Chiffre clignotant / Point décimal clignotant : Pour déplacer le curseur vers la gauche.

Appuyez pendant 2 secondes.

Chiffre clignotant / Point décimal clignotant : Pour déplacer le curseur vers la droite.

Pour sélectionner un paramètre et en modifier les valeurs.

Pour sélectionner les valeurs de paramètre configurées.

Pour enregistrer les modifications d’un paramètre de configuration.

  

Appuyez pendant 2 secondes sur les boutons Haut et Bas simultanément pour accéder à l’écran de configuration.

La même action permet de quitter la configuration.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?