NHA2779004-11

Configuration du journal de données

Vous pouvez sélectionner 2 éléments à enregistrer dans le journal de données ainsi que la fréquence (intervalle d’enregistrement) à laquelle ces valeurs doivent être mises à jour.

Utilisez ION Setup pour configurer l’enregistrement de données.

AVIS
Perte de données
Sauvegardez le contenu du journal de données avant de le configurer.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de données.
  1. Lancez ION Setup et ouvrez votre appareil en mode écrans de configuration (View > Setup Screens). Consultez l’aide de ION Setup pour obtenir des instructions.
  2. Double-cliquez sur Data Log #1.
  3. Configurez la fréquence d’enregistrement et les mesures/données à enregistrer.
  4. Cliquez sur Send pour enregistrer les modifications sur l’appareil.

    Paramètre

    Valeurs

    Description

    Status Enable, Disable Réglez ce paramètre pour activer ou désactiver l’enregistrement de données sur l’appareil.
    Interval 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes Sélectionnez une valeur pour la fréquence d’enregistrement.
    Channels Les éléments consignables dans le journal peuvent varier selon le type d’appareil.

    Sélectionnez un élément à enregistrer dans la colonne « Available », puis cliquez sur la double flèche droite pour déplacer cet élément dans la colonne « Selected ».

    Pour retirer un élément, sélectionnez dans la colonne « Selected » et cliquez sur la double flèche gauche.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?