NHA2779004-11

Exemples de calcul

Cet exemple de calcul montre comment calculer la puissance, les constantes d’impulsion et la fréquence d’impulsion maximale afin de déterminer la constante d’impulsion permettant de réduire la fréquence d’impulsion maximale.

Un réseau en étoile triphasé équilibré utilise des TT 480:120 V et des TC 120:5 A. Les signaux du côté secondaire sont de 119V phase-neutre et de 5,31A, avec un facteur de puissance de0,85. La fréquence de sortie à impulsions souhaitée est de 20 Hz (20 impulsions par seconde).

  1. Calcul de la puissance totale de sortie type (Ptot) :

  2. Calcul de la constante d’impulsion (K) :

  3. À pleine charge (120 % du courant nominal = 6 A) et avec un facteur de puissance = 1, calculez la puissance totale de sortie maximale (Pmax) :

  4. Calcul de la fréquence d’impulsion de sortie maximale à Pmax :

  5. Vérifiez la fréquence d’impulsion maximale par rapport aux limites du voyant LED et des sorties à impulsions :

    • 26,6 Hz ≤ fréquence maximale du voyant LED (35 Hz)

    • 26,6 Hz > fréquence maximale de la sortie à impulsions (20 Hz)

    NOTE: La fréquence d’impulsion maximale est comprise dans les limites d’impulsion d’énergie du voyant LED. En revanche, la fréquence d’impulsion maximale est supérieure aux limites d’impulsion d’énergie de la sortie à impulsions. Des fréquences d’impulsion supérieures à 20 Hz satureraient la sortie à impulsions, qui s’arrêterait de pulser. Dans cet exemple, vous pouvez donc seulement utiliser le voyant LED pour les impulsions d’énergie.

Ajustements pour permettre les impulsions d’énergie par les sorties à impulsions

Si vous souhaitez utiliser la sortie à impulsions, vous devez réduire la fréquence d`impulsion de sortie pour qu’elle reste dans les limites.

Selon les valeurs de l’exemple ci-dessus, la constante d’impulsion maximale pour la sortie à impulsions est :

  1. Réglez la constante d’impulsion (K) sur une valeur inférieure à Kmax (par exemple 300 impulsions/kWh). Calculez la fréquence d’impulsion de sortie maximale à Pmax :

  2. Vérifiez la nouvelle fréquence d’impulsion maximale par rapport aux limites du voyant LED et des sorties à impulsions :

    • 17,1 Hz ≤ fréquence maximale du voyant LED (35 Hz)

    • 17,1 Hz > fréquence maximale de la sortie à impulsions (20 Hz)

    Comme prévu, le fait de donner à K une valeur inférieure à Kmax permet d’utiliser la sortie à impulsions pour l’impulsion d’énergie.

  3. Réglez la nouvelle constante d’impulsion (K) sur votre appareil.

Sujets connexes : Voir « Impulsions d’énergie » pour régler la constante d’impulsion (K) sur l’appareil.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?