DOCA0270PTBR-01

Proteção elétrica

Valores das configurações de proteção elétrica

Nome da configuração Faixa de valores Valor padrão Incremento
Temporizador de disparo de corrente de terra 0,1–1,0 s 1 s 0,1
Nível de disparo de corrente de terra

Corrente nominal de 20–100%*

50% 1
Nível de alarme de corrente de terra

Corrente nominal de 20–100%*

50% 1
Temporizador de disparo de desequilíbrio de corrente de fase - Iniciar 2–20 s 2 s 0,1
Temporizador de disparo de desequilíbrio de corrente de fase - Executar 2–20 s 5 s 0,1
Nível de disparo de desequilíbrio de corrente de fase 10–70% 20% 1
Nível de alarme de desequilíbrio de corrente de fase 10–70% 10% 1
Temporizador de disparo de perda de corrente de fase 0,1–30 s 3 s 0,1
Nível de disparo de perda de corrente de fase 80% 80%
Sequência de corrente de fase
  • ABC
  • ACB
ABC
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?