DOCA0270KO-01

전기 보호

전기 보호 설정 값

설정 이름 값 범위 디폴트 값 증가
접지 전류 트립 지연 0.1-1.0초 1초 0.1
접지 전류 트립 수준

20-100%* FLA

50% 1
접지 전류 경보 수준

20-100%* FLA

50% 1
전류 위상 불균형 트립 지연 - 시작 2-20초 2초 0.1
전류 위상 불균형 트립 지연 - 실행 2-20초 5초 0.1
전류 위상 불균형 트립 - 수준 10-70% 20% 1
전류 위상 불균형 경보 - 수준 10-70% 10% 1
전류 위상 손실 트립 지연 0.1-30초 3초 0.1
전류 위상 손실 트립 수준 80% 80%
전류 위상 시퀀스
  • ABC
  • ACB
ABC
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?