DOCA0270ZH-01

电气保护

电气保护设置值

设置名称 值范围 默认值 递增值
接地电流脱扣延迟 0.1–1.0 秒 1 秒 0.1
接地电流脱扣电平级别

20–100%* FLA

50% 1
接地电流报警电平级别

20–100%* FLA

50% 1
电流相不平衡脱扣延迟 - 起动 2-20 秒 2 秒 0.1
电流相不平衡脱扣延迟 - 运行 2-20 秒 5 秒 0.1
电流相不平衡脱扣电平级别 10–70% 20% 1
电流相不平衡报警电平级别 10–70% 10% 1
电流相丢失脱扣延迟 0.1-30 秒 3 秒 0.1
电流相丢失脱扣电平级别 80% 80%
电流相序
  • ABC
  • ACB
ABC
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?