DOCA0270DE-01

Elektrischer Schutz

Werte der Einstellungen für den elektrischen Schutz

Name der Einstellung Wertebereich Standardwert Schrittweises Hochzählen
Massestrom - Auslöseverzögerung 0,1–1,0 s 1 s 0,1
Massestrom - Auslösestufe

20–100 %* FLA

50% 1
Massestrom - Alarmstufe

20–100 %* FLA

50% 1
Stromphasenunsymmetrie – Start der Auslöseverzögerung 2–20 s 2 s 0,1
Stromphasenunsymmetrie – Befehl zur Auslöseverzögerung 2–20 s 5 s 0,1
Stromphasenunsymmetrie - Auslösestufe 10–70% 20% 1
Stromphasenunsymmetrie - Alarmstufe 10–70% 10% 1
Stromphasenverlust-Auslöseverzögerung 0,1–30 s 3 s 0,1
Stromphasenverlust-Auslösestufe 80% 80%
Stromphasenfolge
  • ABC
  • ACB
ABC
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?