DOCA0270FR-01

Montage des démarreurs sur le rail DIN

Avant d’installer les modules sur le TeSys island , vérifiez la topologie du TeSys island pour vous assurer que vous les installez dans l’ordre correct.

Pour installer un démarreur sur le rail DIN, positionnez le démarreur sur le bord supérieur du rail DIN et enfoncez-la contre le rail jusqu’à ce que vous entendiez le clip s’enclencher. Voir les figures ci-dessous.

Démarreurs Taille 1 (TPR••009) et Taille 2 (TPR••025 et TPR••038) (mm/in)

Démarreurs Taille 3 (TPR••065 et TPR••080) (mm/in)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?