DOCA0270KO-01

DIN 레일의 마운팅 스타터

TeSys island 에 모듈을 설치하기 전에 TeSys island 토폴로지를 참조해 올바른 순서로 설치할 수 있습니다.

DIN 레일에 스타터를 설치하려면 스타터 상단 홈을 DIN 레일의 상단 가장자리에 배치하고 클립이 제자리에 딸깍 소리가 들릴 때까지 레일 쪽으로 누릅니다. 아래 그림을 참조하십시오.

크기 1(TPR••009) 및 크기 2(TPR••025 및 TPR••038) 스타터(mm/in.)

크기 3 스타터(TPR··065 및 TPR··080)(mm/in.)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?