DOCA0270ZH-01

在 DIN 导轨上安装起动器

TeSys island 上安装模块之前,请参阅 TeSys island 拓扑以确保以正确的顺序安装它们。

要在 DIN 导轨上安装起动器,请将起动器的顶部凹槽放在 DIN 导轨的顶部边缘上,然后将其压在导轨上,直到听到夹子卡入到位。见下图。

尺寸 1(TPR••009)和尺寸 2(TPR••025 和 TPR••038)起动器(毫米/英寸

尺寸 3 起动器(TPR••065 和 TPR••080)(毫米/英寸)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?