DOCA0270DE-01

Starter auf der DIN-Schiene montieren

Bevor Sie die Module auf dem TeSys island installieren, ziehen Sie die TeSys island -Topologie hinzu, um sich zu vergewissern, dass Sie sie in der richtigen Reihenfolge installieren.

Um einen Starter auf der DIN-Schiene zu installieren, positionieren Sie die obere Nut des Starters auf der Oberkante der DIN-Schiene und drücken ihn gegen die Schiene, bis Sie den Clip einrasten hören. Siehe die nachstehenden Abbildungen.

Starter der Größe 1 (TPR••009) und der Größe 2 (TPR••025 und TPR••038) (mm/Zoll)

Starter der Größe 3 (TPR••065 und TPR••080) (mm/Zoll)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?