DOCA0270PTBR-01

Montagem das partidas no trilho DIN

Antes de instalar os módulos na TeSys island , consulte a topologia da TeSys island para garantir que sejam instalados na sequência correta.

Para instalar uma partida no trilho DIN, posicione a ranhura superior da partida na borda superior do trilho DIN e pressione-a contra o trilho até ouvir o barulho de encaixe. Veja as figuras abaixo.

Partidas de tamanho 1 (TPR••009) e tamanho 2 (TPR••025 e TPR••038) (mm/pol)

Partidas de tamanho 3 (TPR••065 e TPR••080) (mm/pol)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?