DOCA0270FR-01

Spécifications techniques

Spécifications TeSys island

Largeur Jusqu’à 112,5 cm (3,83 ft)
Modules Jusqu’à 20 modules, sans compter le coupleur de bus et les modules d’interface de tension
Bus de terrain PROFIBUS uniquement : Taille limite de données cycliques Taille maximale possible de 240 octets
Contrôle de la consommation électrique par le système 3 A / 72 W maximum
Courant de charge maximal par démarreur 80 A, 37 kW (50 hp) maximum
Fréquence d’actualisation des données internes 10 ms
Montage Rail DIN métallique, horizontal ou vertical
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?