DOCA0270PTBR-01

Especificações técnicas

Especificações do TeSys island

Largura até 112,5 cm (3,83 pés)
Módulos até 20 módulos, excluindo a interface de rede e os módulos de interface de tensão
Apenas para a rede de campo PROFIBUS: Limite de tamanho dos dados cíclicos Tamanho máximo possível de 240 bytes
Consumo de energia de controle por sistema 3 A ou 72 W no máximo
Corrente de carga máxima por partida 80 A, 37 kW (50 hp), máximo
Tempo de atualização dos dados internos 10 ms
Montagem Trilho DIN metálico, horizontal ou vertical
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?