DOCA0270ZH-01

技术规格

TeSys island 规格

宽度 最大 112.5 cm (3.83 ft)
模块 最多 20 个模块,不包括总线耦合器和电压接口模块
仅限 PROFIBUS 现场总线:循环数据大小限制 最大可能为 240 字节
每个系统的控制功耗 3 A 或 72 W(最大值)
每个起动器的最大负载电流 最大 80 A,37 kW (50 hp)
内部数据刷新时间 10 ms
安装 金属 DIN 导轨,水平或竖直
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?