DOCA0270KO-01

기술 사양

TeSys island 사양

최대 112.5 cm(3.83 ft)
모듈 버스 커플러 및 전압 인터페이스 모듈을 제외한 최대 20개 모듈
프로피버스 필드버스만: 주기적 데이터 크기 제한 최대 크기: 240바이트 가능
시스템당 전력 소비 제어 최대 3A 또는 72W
스타터당 최대 부하 전류 80A, 37kW(50hp), 최대
내부 데이터 새로 고침 시간 10ms
장착 금속 DIN 레일, 가로 또는 세로
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?