DOCA0270PTBR-01

Entradas de controle de PV

As entradas de controle de PV permitem selecionar o seguinte:

  • uma Origem de entrada de controle de PV (entrada de PV, contator de PV) das entradas e dos contatores de PV configurados para o avatar

  • a Lógica de controle de PV (Positivo, Negativo) de cada origem de entrada que determina como a bomba operará

Configurações das entradas de controle de PV

Histerese de controle de PV

Status de controle de PV (Lógica negativa)

Valor da entrada de PV

LIGADO

Nível de controle de PV

DESLIGADO

Status de controle de PV (Lógica positiva)

As entradas de controle de PV configuradas com uma fonte de Entrada de PV analógica também têm uma porcentagem de Histerese de controle de PV que pode ser definida.

NOTA: A histerese é uma janela para evitar mudanças de estado espúrias com pequenas variações de sinal em sensores analógicos.

Por exemplo, se o nível da entrada de controle for definido em 10 °C com uma Histerese de controle de PV de 10%, isso acionaria uma mudança no comando da bomba:

  • Ao ultrapassar 9 °C no sentido de diminuição da temperatura

  • Ao ultrapassar 11 °C no sentido de aumento da temperatura

Se a configuração de Histerese de controle de PV para uma entrada de controle de PV for atualizada enquanto o sistema estiver operacional, para evitar um comportamento inesperado, o estado da entrada de controle de PV não mudará imediatamente. A entrada de controle de PV muda de estado quando o valor de entrada ultrapassa o limiar atualizado no sentido apropriado.

As definições da Lógica de controle de PV configurável para as lógicas positiva e negativa das entradas de controle de PV são as seguintes:

  • Lógica positiva: A entrada de controle de PV fornece um comando Em regime para o avatar quando a entrada de PV associada está acima do nível de controle de PV (com histerese) ou o contator de PV associado é um alto lógico (ou seja, 11 °C). A entrada de controle de PV fornece um comando de Parada para o avatar quando a entrada de PV associada está abaixo do nível de controle de PV (com histerese) ou o contator de PV associado é um baixo lógico (ou seja, 9 °C).

  • Lógica negativa: a lógica é invertida em comparação à configuração da Lógica positiva. A entrada de controle de PV fornece um comando Em regime para o avatar quando a entrada de PV associada está abaixo do nível de controle de PV (com histerese) ou o contator de PV associado é um baixo lógico (ou seja, 11 °C). A entrada de controle de PV fornece um comando de Parada para o avatar quando a entrada de PV associada está acima do nível de controle de PV (com histerese) ou o contator de PV associado é um alto lógico (ou seja, 9 °C).

A configuração do Modo de controle de PV determina se a Bomba opera em um controle de PV separado ou combinado.

  • Controle separado: Se o status de uma das Entradas de controle de PV for Ligado, a entrada de controle de PV fornecerá um comando Em regime para o avatar .

  • Combinado: As duas Entradas de controle de PV baseadas nas configurações de Lógica de controle de PV, Histerese de controle de PV e Nível de controle de PV devem fornecer um comando Em regime para o avatar .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?