DOCA0270KO-01

구성 가능한 PV 제어 입력

PV 제어 입력을 사용하면 다음을 선택할 수 있습니다.

  • avatar 에 대해 구성된 PV 입력 및 스위치에서 PV 제어 입력 소스(PV 입력, PV 스위치)

  • 펌프 작동 방식을 결정하는 각 입력 소스의 PV 제어 로직(양수, 음수)

PV 제어 입력 설정

이력 현상

PV 제어 상태(음수 로직)

PV 입력 값

켜짐

PV 제어 수준

꺼짐

PV 제어 상태(양수 로직)

아날로그 PV 입력 소스로 구성된 PV 제어 입력에는 설정할 수 있는 구성 가능한 이력 현상이 있습니다.

주의: 이력 현상은 아날로그 센서의 작은 신호 변동으로 잘못된 상태 변화를 피할 수 있는 창입니다.

예를 들어, 제어 입력 수준이 10°C로 설정되고 이력 현상이 10%인 경우 펌프 명령이 변경됩니다.

  • 9°C를 넘는 온도 방향으로 횡단 시

  • 11°C를 넘는 온도 방향으로 횡단 시

예상치 못한 동작을 방지하기 위해 시스템이 작동하는 동안 PV 제어 입력에 대한 이력 현상 설정이 업데이트되면 PV 제어 입력 상태가 즉시 변경되지 않습니다. 입력 값이 적절한 방향으로 업데이트된 임계값을 초과할 때 PV 제어 입력 상태가 변경됩니다.

PV 제어 입력에 대해 양수 및 음수 로직에 대해 구성 가능한 PV 제어 로직 설정은 다음과 같습니다.

  • 양수 로직: PV 제어 입력은 연결된 PV 입력이 PV 제어 수준(이력 현상 포함) 이상인 경우 또는 연결된 PV 스위치가 논리적으로 높음(11°C)인 경우 avatar 에 대한 실행 명령을 제공합니다. PV 제어 입력은 연결된 PV 입력이 PV 제어 수준(이력 현상 포함) 미만인 경우 또는 연결된 PV 스위치가 논리적으로 낮음(9°C)인 경우 avatar 에 대한 중지 명령을 제공합니다.

  • 음수 로직: 로직은 양수 로직 구성과 비교되면 반전됩니다. PV 제어 입력은 연결된 PV 입력이 PV 제어 수준(이력 현상 포함) 미만인 경우 또는 연결된 PV 스위치가 논리적으로 낮음(11 °C)인 경우 avatar 에 대한 실행 명령을 제공합니다. PV 제어 입력은 연결된 PV 입력이 PV 제어 수준(이력 현상 포함) 이상인 경우 또는 연결된 PV 스위치가 논리적으로 높음(9 °C)인 경우 avatar 에 대한 중지 명령을 제공합니다.

PV 제어 모드 설정은 개별 또는 결합된 PV 제어를 기반으로 펌프의 작동 여부를 결정합니다.

  • 개별적 제어: PV 제어 입력 상태 중 하나가 켜짐이면 PV 제어 입력에서 avatar 에 대한 실행 명령을 제공합니다.

  • 결합: PV 제어 로직, 이력 현상 및 PV 제어 수준 설정을 기반으로 하는 PV 제어 입력 모두 avatar 에 대한 실행 명령을 제공해야 합니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?