DOCA0270ZH-01

可配置的 PV 控制输入

PV 控制输入允许选择以下功能:

  • 通过 avatar 配置的 PV 输入和开关得到的 PV 控制输入源(PV 输入、PV 开关)

  • 每个决定泵的运行方式的输入源的 PV 控制逻辑(正、负)

PV 控制输入设置

PV 控制滞后

PV 控制状态(负逻辑)

PV 输入值

PV 控制电平

PV 控制状态(正逻辑)

利用模拟 PV 输入源配置的 PV 控制输入也具有可设置的可配置 PV 控制滞后百分比。

注: 滞后是在模拟传感器上小信号变化时避免杂散状态发生变化的窗口。

例如,如果将控制输入电平设置为 10 ℃,PV 控制滞后设置为 10%,则会触发泵命令变化:

  • 当温度在下降方向跨越 9°C 时

  • 当温度在上升方向跨越 11°C 时

如果在系统运行期间更新了 PV 控制输入的 PV 控制滞后设置,为避免出现意外情况,PV 控制输入状态不会立即改变。当输入值在适当的方向上跨越更新的阈值时,PV 控制输入的状态会发生改变。

PV 控制输入正负逻辑的可配置 PV 控制逻辑设置如下:

  • 正逻辑:当相关 PV 输入高于 PV 控制电平(有滞后)或相关 PV 开关为逻辑高(即 11 °C)时,PV 控制输入向 avatar 发出运行命令。当相关 PV 输入低于 PV 控制电平(有滞后)或相关 PV 开关为逻辑低(即 9°C)时,PV 控制输入向 avatar 发出停止命令。

  • 负逻辑:该逻辑的配置与正逻辑相反。当相关 PV 输入低于 PV 控制电平(有滞后)或相关 PV 开关为逻辑低(即 11 °C)时,PV 控制输入向 avatar 发出运行命令。当相关 PV 输入高于 PV 控制电平(有滞后)或相关 PV 开关为逻辑高(即 9 °C)时,PV 控制输入向 avatar 发出停止命令。

PV 控制模式设置根据单独或组合 PV 控制来决定泵是否运行。

  • 单独控制:如果任一 PV 控制输入状态为“开”,则 PV 控制输入向 avatar 发出运行命令。

  • 组合:基于 PV 控制逻辑的 PV 控制输入、PV 控制滞后和 PV 控制电平设置都必须向 avatar 发出运行命令。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?