Entrées de contrôle PV configurables
Les entrées de contrôle PV vous permettent de sélectionner ce qui suit :
-
Une Source d’entrée de contrôle PV (entrée PV, commutateur PV) à partir des entrées et commutateurs PV configurés pour l’avatar
-
La logique de contrôle PV (positive, négative) de chaque source d’entrée qui détermine la manière dont la pompe fonctionne
Les entrées de contrôle PV configurées avec la source d’entrée PV analogique disposent également d’un pourcentage d’hystérésis de contrôle PV qui peut être configuré.
Par exemple, si le niveau d’entrée de contrôle est défini sur 10 °C avec une hystérésis de contrôle PV de 10 %, cela déclenche un changement dans la commande de la pompe :
-
En passant 9 °C dans la direction de la température descendante
-
En passant 11 °C dans la direction de la température ascendante
Si la configuration de l’hystérésis de contrôle PV pour une entrée de contrôle PV est mise à jour pendant que le système fonctionne, pour éviter un comportement inattendu, l’état de l’entrée de contrôle PV ne change pas immédiatement. L’entrée de contrôle PV change d’état lorsque la valeur de l’entrée passe le seuil mis à jour dans la direction appropriée.
Les paramètres de la logique de contrôle PV configurable pour la logique positive et négative des entrées de contrôle PV sont les suivants :
-
Logique positive : L’entrée de contrôle PV envoie un ordre de marche à l’avatar lorsque l’entrée PV associée se trouve au-dessus du niveau de contrôle PV (avec hystérésis) ou que le commutateur PV associé est une logique haute (à savoir 11 °C). L’entrée de contrôle PV envoie un ordre d’arrêt à l’avatar lorsque l’entrée PV associée se trouve en dessous du niveau de contrôle PV (avec hystérésis) ou le commutateur PV associé est une logique basse (à savoir 9 °C).
-
Logique négative : La logique est inversée par rapport à la configuration de la logique positive. L’entrée de contrôle PV envoie un ordre de marche à l’avatar lorsque l’entrée PV associée se trouve en dessous du niveau de contrôle PV (avec hystérésis) ou le commutateur PV associé est une logique basse (à savoir 11 °C). L’entrée de contrôle PV envoie un ordre d’arrêt à l’avatar lorsque l’entrée PV associée se trouve au-dessus du niveau de contrôle PV (avec hystérésis) ou le commutateur PV associé est une logique haute (à savoir 9 °C).
La configuration du mode contrôle PV détermine si la pompe fonctionne sur la base de contrôle PV séparée ou combinée.
-
Contrôle séparé : Si l’un des états des entrées de contrôle PV est sur On, l’entrée de contrôle PV envoie un ordre de marche à l’avatar .
-
Combiné : Les deux entrées de contrôle PV sur la base de la configuration de la logique de contrôle PV, l’hystérésis de contrôle PV et le niveau de contrôle PV doivent envoyer un ordre de marche à l’avatar .