Como verificar a instalação do sistema no modo de teste
ATENÇÃO |
|---|
|
Operação não intencional do equipamento
Antes de usar o modo de teste, garanta que as cargas de
energização não resultem em condições inseguras.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou
danos do equipamento.
|
Durante os estágios pré-operacional e operacional, você pode entrar e sair do modo de teste.
O modo de teste permite o controle direto dos módulos de potência e de E/S digital usando a Ferramenta de operação e manutenção (OMT). No Modo de teste, o único TeSys Avatar que está ativado é o avatar do sistema. Depois de entrar no modo de teste, é preciso sair dele manualmente para retornar a TeSys island ao estado pré-operacional. Consulte Como sair do modo de teste.
Como verificar a instalação do sistema no modo de teste
|
Etapa |
Ação |
|---|---|
|
1 |
Acesse os dispositivos físicos da TeSys island :
|
|
2 |
Clique no comando Fechar ou Abrir em Comando de teste. |
|
3 |
Clique em Ok na janela pop-up com a mensagem de ADVERTÊNCIA para executar o comando de teste. Isso fechará ou abrirá o contator ou a entrada no dispositivo. |
|
4 |
Clique em qualquer dispositivo na topologia da TeSys island para executar um comando de teste. |
|
5 |
Depois de testar todos os dispositivos, saia do modo de teste conforme descrito na tabela a seguir. |
Como sair do modo de teste
|
Etapa |
Ação |
|---|---|
|
1 |
Clique no painel ou na guia Diagnóstico. |
|
2 |
Clique no botão Sair do modo de teste. Uma janela pop-up com uma mensagem de ADVERTÊNCIA será exibida. |
|
3 |
Clique em Ok na janela pop-up para confirmar que deseja sair do modo de teste. A faixa de status na parte superior indicará que o sistema não está mais no modo de teste. |
ATENÇÃO