테스트 모드에서 시스템 설치 확인
경고 |
|---|
|
의도하지 않은 장비
작동
테스트 모드를 사용하기
전에 전력을 공급하는
경우 안전하지 않은
상태가 발생하지 않도록
하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
|
사전 운영 및 작동 상태에서 테스트 모드로 들어가서 종료할 수 있습니다.
테스트 모드를 사용하면 OMT(Operation and Maintenance Tool)를 사용하여 전력 모듈과 디지털 I/O 모듈을 직접 제어할 수 있습니다. 테스트 모드에서는 활성화된 TeSys Avatar만 시스템 avatar 입니다. 테스트 모드를 시작한 후에는 테스트 모드를 수동으로 종료하여 TeSys island 를 사전 운영 상태로 되돌려야 합니다. 을 참조하십시오테스트 모드 종료
테스트 모드에서 시스템 설치 확인
|
단계 |
행동 |
|---|---|
|
1 |
TeSys island 의 물리적 장치에 액세스:
|
|
2 |
테스트 명령에서 닫기 또는 열기 명령을 클릭합니다. |
|
3 |
경보 메시지 팝업 창에서 확인을 클릭하여 테스트 명령을 실행합니다. 이 작업은 장치의 접촉기 또는 입력을 닫거나 엽니다. |
|
4 |
TeSys island 토폴로지에서 테스트 명령을 수행하는 아무 장치나 클릭합니다. |
|
5 |
모든 장치를 테스트한 후 다음 표에 설명된 대로 테스트 모드를 종료합니다. |
테스트 모드 종료
|
단계 |
행동 |
|---|---|
|
1 |
진단 패널 또는 탭을 클릭합니다. |
|
2 |
테스트 모드 종료 버튼을 클릭합니다. 경보 메시지 팝업 창이 나타납니다. |
|
3 |
팝업 창에서 확인을 클릭하여 테스트 모드를 종료할지 확인합니다. 상단의 상태 배너는 시스템이 더 이상 테스트 모드가 아님을 나타냅니다. |
경고