Systeminstallation im Testmodus überprüfen
WARNUNG |
|---|
|
Nicht vorgesehener Gerätebetrieb
Bevor Sie den Testmodus nutzen, vergewissern Sie sich,
dass durch das Einschalten von Lasten keine Gefahr entsteht.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
Sie können den Testmodus vor und während des Betriebszustands aktivieren und beenden.
Im Testmodus haben Sie mit dem Betriebs- und Wartungs-Tool (OMT) die direkte Kontrolle über die Leistungsmodule und die Digital-E/A-Module. Im Testmodus ist der System-avatar der einzige TeSys Avatar, der aktiviert ist. Nach der Aktivierung des Testmodus müssen Sie den Testmodus manuell beenden, um das TeSys island wieder in den Vor-Betriebszustand zu versetzen. Siehe Testmodus beenden.
Systeminstallation im Testmodus überprüfen
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Zugriff auf die physischen Geräte des TeSys island :
|
|
2 |
Klicken Sie unter „Testbefehl“ auf „Schließen“ oder „Öffnen“. |
|
3 |
Klicken Sie in der angezeigten Warnmeldung auf „OK“, um den Testbefehl auszuführen. Dadurch wird der Schütz oder der Eingang auf dem Gerät geschlossen bzw. geöffnet. |
|
4 |
Klicken Sie auf ein beliebiges Gerät in der TeSys island -Topologie, um einen Testbefehl auszuführen. |
|
5 |
Nachdem Sie alle Geräte getestet haben, beenden Sie den Testmodus gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle. |
Testmodus beenden
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Klicken Sie auf den Bereich oder auf die Registerkarte „Diagnose“. |
|
2 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Testmodus beenden“. Es erscheint eine Warnmeldung. |
|
3 |
Klicken Sie im Popup-Fenster auf „OK“, um zu bestätigen, dass Sie den Testmodus beenden wollen. Das Status-Banner oben auf dem Bildschirm zeigt an, dass sich das System nicht mehr im Testmodus befindet. |
WARNUNG