DOCA0270ZH-01

在测试模式下验证系统安装

警告
意外的设备操作
在使用测试模式之前,确保带电的负载不会导致不安全的情况。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

在操作前和操作状态期间,您可以进入和退出测试模式。

测试模式允许使用操作和维护工具 (OMT) 直接控制电源模块和数字 I/O 模块。在测试模式下,唯一激活的 TeSys Avatar 是系统 avatar 。进入测试模式后,必须手动退出测试模式以使 TeSys island 恢复到运行前状态。请参阅 退出测试模式

在测试模式下验证系统安装

步骤

操作

1

访问 TeSys island 上的物理设备:

  • 要使用 TeSys island DTM 访问“物理视图”,请转到“诊断”→“设备”选项卡,然后单击“物理视图”部分中的设备。

  • 要使用 OMT 访问“TeSys island 视图”,请在“TeSys island 视图”面板上单击,然后单击设备。

2

单击“测试命令”下的“关闭”或“打开”命令。

3

在“警告”消息弹出窗口中单击“确定”以执行测试命令。这将关闭或打开设备上的接触器或输入。

4

单击 TeSys island 拓扑中的任何设备以执行测试命令。

5

测试所有设备后,按照下表中的说明退出测试模式。

退出测试模式

步骤

操作

1

单击诊断面板或选项卡。

2

单击“退出测试模式”按钮。将出现“警告”消息弹出窗口。

3

在弹出窗口中单击“确定”以确认您要退出“测试”模式。顶部的状态标题表示系统不再处于测试模式。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?