Vérification de l’installation du système en mode test
AVERTISSEMENT |
|---|
|
Risque de fonctionnement inattendu
Avant d’utiliser le mode de test, assurez-vous
que la mise sous tension des charges ne créera pas de conditions
dangereuses.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Dans les états pré-opérationnels et opérationnels, vous pouvez entrer et sortir du mode test.
Le mode test permet de commander directement les modules d’alimentation et les modules d’E/S numériques à l’aide de l’OMT (Operation and Maintenance Tool – Outil d’opération et de maintenance). En mode test, le seul TeSys Avatar activé est l’avatar système. Après être entré en mode test, vous devez quitter manuellement le mode test pour remettre l’îlot TeSys island en état pré-opérationnel. Voir Sortie du mode test.
Vérification de l’installation du système en mode test
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Accédez aux équipements physiques sur l’îlot TeSys island :
|
|
2 |
Cliquez sur la commande Fermer ou Ouvrir sous « Commande de test ». |
|
3 |
Cliquez sur OK dans le message d’avertissement qui apparaît pour exécuter la commande de test. Le contacteur ou l’entrée sur l’équipement s’ouvre ou se ferme. |
|
4 |
Cliquez sur un équipement dans la topologie de l’îlot TeSys island pour effectuer une commande de test. |
|
5 |
Après avoir testé tous les équipements, quittez le mode test comme expliqué dans le tableau suivant. |
Sortie du mode test
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Cliquez sur le panneau ou onglet Diagnostics. |
|
2 |
Cliquez sur le bouton « Quitter le mode test ». Une fenêtre d’avertissement apparaît. |
|
3 |
Cliquez sur OK dans la fenêtre contextuelle pour confirmer que vous souhaitez quitter le mode test. La bannière d’état dans la partie supérieure indique que le système n’est plus en mode test. |
AVERTISSEMENT