DOCA0006ZH-08

时钟设置

发生任何时间更改时必须重置时间(例如,将时间从标准时间更改为夏令时)。

时钟行为

测量仪首次启动时将提示您设置日期和时间。如果不想设置时钟,请按 跳过此步骤(如果需要,可在以后进入配置模式并设置日期和时间)。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.