DOCA0006ZH-08

概述

可以在配置模式下配置以下设置:

功能

PM3200

PM3210

PM3250

PM3255

接线

CT 和 VT 比

额定频率

日期/时间

复费率

需量

日志

数字输出

数字输入

脉冲输出

通讯

密码(高和低)

报警

前面板显示屏

语言

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.