DOCA0006ZH-08

带时间戳的最小值最大值

地址

寄存器

操作
(R/W/WC)

大小

类型

单位

描述

PM3250

PM3255

0xB049

45130

R

R

4

日期/时间

I1、I2、I3 最小电流 - 日期/时间

0xB04D

45134

R

R

2

Float32

A

I1、I2、I3 最小电流 - 值

0xB04F

45136

R

R

4

日期/时间

最小总功率因数 - 日期/时间

0xB053

45140

R

R

2

Float32

最小总功率因数 - 值

0xB055

45142

R

R

4

日期/时间

I1、I2、I3 最大电流 - 日期/时间

0xB059

45146

R

R

2

Float32

A

I1、I2、I3 最大电流 - 值

0xB05B

45148

R

R

4

日期/时间

最大总有功功率 - 日期/时间

0xB05F

45152

R

R

2

Float32

kW

最大总有功功率 - 值

0xB061

45154

R

R

4

日期/时间

最大总视在功率 - 日期/时间

0xB065

45158

R

R

2

Float32

kVA

最大总视在功率 - 值

0xB067

45160

R

R

4

日期/时间

最大总功率因数 - 日期/时间

0xB06B

45164

R

R

2

Float32

最大总功率因数 - 值

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.