DOCA0006ZH-08

可设定日志

测量仪具有以下可设定日志列表:

日志类型

存储的最大条目

可设定日志(功率需量日志)

4608

可设定日志 (KWH_KVAH)

2336

可设定日志 (KWH_KVARH)

2336

可设定日志 (KVARH_KVAH)

2336

可设定日志 (KWH_KW)

2336

可设定日志 (KWH_KVA)

2336

下表描述了可设定日志的类型和格式。借助于测量仪的内置时钟,日志中记录了准确的日期和时间。

可设定日志 (KWH_KVAH / KWH_KVARH / KVARH_KVAH / KWH_KW / KWH_KVA)

日志类型

日志日期/时间

日志值 1

日志值 2

KWH_KVAH

4 个寄存器

2 个寄存器 (KWH)

2 个寄存器 (KVAH)

KWH_KVARH

4 个寄存器

2 个寄存器 (KWH)

2 个寄存器 (KVARH)

KVARH_KVAH

4 个寄存器

2 个寄存器 (KVARH)

2 个寄存器 (KVAH)

KWH_KW

4 个寄存器

2 个寄存器 (KWH)

2 个寄存器 (KW)

KWH_KVA

4 个寄存器

2 个寄存器 (KWH)

2 个寄存器 (KVA)

记录的前 4 个寄存器提供时间戳,接下来的 2 个寄存器提供第一个值(例如,KWH_KVAH 可设定日志中的 kWh),最后 2 个寄存器提供第二个值(例如,KWH_KVAH 可设定日志中的 kVAh)。

可设定日志中值的数据格式取决于您配置的可设定日志提供的值。

  • 电能值以 Float32 的格式提供

  • 需量峰值以 Float32 的格式提供

注:
  • 一次只能选择一个可设定日志。例如,您可以记录功率需量或 KWH_KVAH,但不能同时记录两者。

  • 定期同步测量仪上的时间,以避免错误的可设定日志时间戳值。要同步时间,请使用 ION Setup。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.