DOCA0270ZH-01

泵 Avatar 控制模式

泵 Avatar 具有三种类型的控制模式,如下所述。Avatar 的控制模式类型可在配置 avatar 时选择。

  • 远程控制模式:运行控制由 PLC 管理。

  • 自主控制模式(仅在泵 Avatar 上可用):自主模式下的 Avatar 运行控制来自可配置的 PV 控制输入。PV 控制输入是一个或两个 PV 输入或 PV 开关。可进行以下设置:

    • 模拟量 PV 控制输入:PV 控制电平、PV 控制逻辑和 PV 控制滞后。

    • 数字量 PV 控制输入:PV 控制逻辑。

    降级模式不会影响自主控制模式。

  • 本地控制模式:运行控制由本地控制输入(数字 I/O)管理。Avatar 处于本地控制模式时,需要满足已配置的 PV 控制输入条件。

Avatar 的运行控制可以以下两种条件转换出已配置的控制模式。

  • 系统处于降级的模式状态

  • 手动模式覆盖状态

泵 Avatar 控制模式

配置的控制模式:

  • 远程控制模式:如果系统进入降级模式或者如果发出了 Avatar 的手动模式覆盖命令,则 Avatar 转换为本地控制模式。当系统不处于降级模式且未发出 Avatar 的手动模式覆盖命令时,Avatar 从本地控制模式转换回配置的远程控制模式。

  • 自主控制模式:如果发出了 Avatar 的手动模式覆盖命令,则 Avatar 转换为本地控制模式。系统降级模式状态不影响自主控制模式。当未发出 Avatar 的手动模式覆盖命令时,Avatar 从本地控制模式转换回已配置的自主控制模式。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?