DOCA0270PTBR-01

Modos de controle de avatares de bomba

O avatar de bomba tem três tipos de modos de controle, que são descritos a seguir. O tipo de modo de controle do avatar pode ser selecionado durante sua configuração.

  • Modo de controle remoto: o controle operacional é gerenciado pelo PLC.

  • Modo de controle autônomo (disponível somente no avatar de bomba): o controle operacional do avatar no modo autônomo vem das entradas de controle de PV configuráveis. As entradas de controle de PV são uma ou duas entradas de PV ou contatores de PV. Elas têm as seguintes configurações:

    • Entradas de controle de PV analógicas: Nível de controle de PV, lógica de controle de PV e histerese de controle de PV.

    • Entradas de controle de PV digitais: Lógica de controle de PV.

    O modo degradado não afeta o modo de controle autônomo.

  • Modo de controle local: o controle operacional é gerenciado pelas entradas de controle local (E/S digital). Quando o avatar está no modo de controle local, as condições de entrada de controle de PV configuradas precisam ser satisfeitas.

O controle operacional do avatar pode sair do modo de controle configurado com base nas duas condições a seguir:

  • O status do modo degradado do sistema

  • O status de substituição do modo manual

Modos de controle de avatares de bomba

Modo de controle configurado:

  • Modo de controle remoto: o avatar passa para o modo de controle local se o sistema entrar no modo degradado ou se o comando de Substituição do modo manual for executado. O avatar passa do modo de controle local de volta para o modo de controle remoto configurado quando o sistema não está no modo degradado e o comando de Substituição do modo manual não é executado.

  • Modo de controle autônomo: o avatar passa para o modo de controle local se o comando de Substituição do modo manual for executado. O status do modo degradado do sistema não afeta o modo de controle autônomo. O avatar passa do modo de controle local de volta para o modo de controle autônomo configurado quando o comando de Substituição do modo manual do avatar não é executado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?