DOCA0270DE-01

Steuerungsmodi für Pumpen-Avatars

Der Pumpen-Avatar hat drei Arten von Steuerungsmodi, die nachstehend beschrieben werden. Die Art des Steuerungsmodus für den Avatar kann während der Avatar-Konfiguration ausgewählt werden:

  • Fernsteuerungsmodus: Die Betriebssteuerung wird durch die SPS verwaltet.

  • Autonomer Steuerungsmodus (nur auf dem Pumpen-Avatar verfügbar): Die Betriebssteuerung des Avatars im autonomen Modus erfolgt über konfigurierbare PV-Steuerungseingänge. Die PV-Steuerungseingänge sind ein oder zwei PV-Eingänge bzw. PV-Schalter. Sie verfügen über die folgenden Einstellungen:

    • Analoge PV-Steuerungseingänge: PV-Steuerungsstufe, PV-Steuerungslogik und PV-Steuerungshysterese.

    • Digitale PV-Steuerungseingänge: PV-Steuerungslogik.

    Der Störmodus wirkt sich nicht auf den autonomen Steuerungsmodus aus.

  • Lokaler Steuerungsmodus: Die Betriebssteuerung wird durch die lokalen Steuerungseingänge (digitale E/A) verwaltet. Wenn sich der Avatar im lokalen Steuerungsmodus befindet, müssen die Bedingungen der konfigurierten PV-Steuerungseingänge erfüllt werden.

Die Betriebssteuerung des Avatars kann basierend auf den beiden folgenden Bedingungen vom konfigurierten Steuerungsmodus abweichen:

  • Dem Status des System-Störmodus

  • Dem Status der manuellen Eingriffsoption

Steuerungsmodi für Pumpen-Avatars

Konfigurierter Steuerungsmodus:

  • Fernsteuerungsmodus: Der Avatar wechselt in den lokalen Steuerungsmodus, wenn das System in den Störmodus übertritt oder wenn der Befehl „Manuelle Eingriffsoption“ des Avatars ausgegeben wird. Der Avatar wechselt vom lokalen Steuerungsmodus zurück in den konfigurierten Fernsteuerungsmodus, wenn sich das System nicht mehr im Störmodus befindet und wenn der Befehl „Manuelle Eingriffsoption“ des Avatars nicht mehr ausgegeben wird.

  • Autonomer Steuerungsmodus: Der Avatar wechselt in den lokalen Steuerungsmodus, wenn der Befehl „Manuelle Eingriffsoption“ dieses Avatars ausgegeben wird. Der Status des System-Störmodus wirkt sich nicht auf den autonomen Steuerungsmodus aus. Der Avatar wechselt vom lokalen Steuerungsmodus zurück in den autonomen Steuerungsmodus, wenn der Befehl „Manuelle Eingriffsoption“ des Avatars nicht mehr ausgegeben wird.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?