DOCA0270KO-01

펌프 아바타 제어 모드

펌프 아바타에는 아래에 설명된 세 가지 유형의 제어 모드가 있습니다. 아바타를 구성하는 동안 아바타의 제어 모드 유형을 선택할 수 있습니다.

  • 원격 제어 모드: 작동 제어는 PLC에서 관리합니다.

  • 자율 제어 모드(펌프 아바타에서만 사용 가능): 자율 모드에서 아바타의 작동 제어는 구성 가능한 PV 제어 입력에서 제공됩니다. PV 제어 입력은 1~2개의 PV 입력 또는 PV 스위치입니다. 다음과 같은 설정이 있습니다.

    • 아날로그 PV 제어 입력: PV 제어 수준, PV 제어 로직 및 이력 현상

    • 디지털 PV 제어 입력: PV 제어 로직.

    성능 저하 모드는 자율 제어 모드에 영향을 주지 않습니다.

  • 로컬 제어 모드: 작동 제어는 로컬 제어 입력(디지털 I/O)으로 관리됩니다. 아바타가 로컬 제어 모드에 있는 경우 구성된 PV 제어 입력 조건을 충족해야 합니다.

아바타의 작동 제어는 다음 두 조건을 기준으로 구성된 제어 모드에서 전환할 수 있습니다.

  • 시스템 성능 저하 모드 상태

  • 수동 모드 재정의 상태

펌프 아바타 제어 모드

구성된 제어 모드:

  • 원격 제어 모드: 시스템이 성능 저하 모드로 전환되거나 아바타의 수동 모드 재정의 명령이 실행된 경우 아바타는 로컬 제어 모드로 전환됩니다. 아바타는 시스템이 성능 저하 모드에 있지 않고 아바타의 수동 모드 재정의가 실행되지 않는 경우 로컬 제어 모드에서 구성된 원격 제어 모드로 다시 전환됩니다.

  • 자율 제어 모드: 이 아바타의 수동 모드 재정의 명령이 실행된 경우 아바타는 로컬 제어 모드로 전환됩니다. 시스템 성능 저하 모드 상태는 자율 제어 모드에 영향을 주지 않습니다. 아바타의 수동 모드 재정의 명령이 실행되지 않는 경우, 아바타는 로컬 제어 모드에서 구성된 자율 제어 모드로 다시 전환됩니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?