DOCA0270FR-01

Protection de charge

Valeurs des paramètres de protection de charge

Nom du réglage Plage de valeurs Valeur par défaut Incrément
Délai déclenchement blocage 1–30 s 5 s 1
Niveau déclenchement blocage 100–800 % 200 % 1
Niveau d'alarme de blocage 100–800 % 200 % 1
Niveau déclenchement sous-intensité 30-100 % 50 % 1
Délai déclenchement sous-intensité 1-200 s 1 s 1
Niveau d'alarme de sous-intensité 30-100 % 70 % 1
Délai déclenchement démarrage long 1-200 s 10 s 1
Niveau déclenchement démarrage long 100-800 % 100 % 1
Délai d’expiration verrouillage cycle rapide 1-9999 s 300 s 1
Délai d’expiration verrouillage redémarrage rapide 1-9999 s 300 s 1
Niveau déclenchement surintensité 30-800 % 200 % 1
Délai déclenchement surintensité 1-250 s 10 s 1
Niveau d'alarme de surintensité 100-1000 % 180 % 1
Délai déclenchement arrêt moteur 1-30 s 5 s 1
Niveau déclenchement arrêt 50-1000 % 250 % 1
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?