DOCA0270ZH-01

负载保护

负载保护设置值

设置名称 值范围 默认值 递增值
堵转脱扣延迟 1–30 秒 5 秒 1
堵转脱扣电平级别 100–800% 200% 1
堵转报警电平级别 100–800% 200% 1
欠流脱扣电平级别 30-100% 50% 1
欠流脱扣延迟 1-200 秒 1 秒 1
欠流报警电平级别 30-100% 70% 1
长时起动脱扣延迟 1-200 秒 10 秒 1
长时起动脱扣电平级别 100-800% 100% 1
快速循环锁定超时 1-9999 秒 300 秒 1
快速重启锁定超时 1-9999 秒 300 秒 1
过流脱扣电平级别 30-800% 200% 1
过流脱扣延迟 1-250 秒 10 秒 1
过流报警电平级别 100-1000% 180% 1
失速脱扣延迟 1-30 秒 5 秒 1
失速脱扣电平级别 50-1000% 250% 1
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?