DOCA0270KO-01

부하 보호

부하 보호 설정 값

설정 이름 값 범위 디폴트 값 증가
잼 트립 지연 1-30초 5초 1
잼 트립 수준 100-800% 200% 1
잼 경보 수준 100-800% 200% 1
저전류 트립 수준 30-100% 50% 1
저전류 트립 지연 1-200초 1초 1
저전류 경보 수준 30-100% 70% 1
긴 시동 트립 지연 1-200초 10초 1
긴 시동 트립 수준 100-800% 100% 1
급속 주기 잠금 시간 초과 1-9999초 300초 1
빠른 재시작 잠금 시간 초과 1-9999초 300초 1
과전류 트립 수준 30-800% 200% 1
과전류 트립 지연 1-250초 10초 1
과전류 경보 수준 100-1000% 180% 1
트립 정지 지연 1-30초 5초 1
트립 정지 수준 50-1000% 250% 1
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?