DOCA0270KO-01

아일랜드 방향

TeSys island 는 경감 없이 가로로 장착할 수 있습니다. TeSys island 는 20% 경감으로 세로로도 장착할 수 있습니다. TeSys island 의 최대 폭은 112.5cm(3.83ft)로, 버스 커플러의 하단 왼쪽 가장자리부터 TeSys island 의 마지막 모듈의 오른쪽 가장자리까지 측정된 값입니다. 아래 그림을 참조하십시오.

  • 가로 장착: 버스 커플러(A)는 TeSys island 의 가장 왼쪽에 있는 구성 요소여야 합니다.

  • 세로 장착: 버스 커플러(A)는 TeSys island 의 가장 아래쪽에 있는 구성 요소여야 합니다.

가로 방향의 버스 커플러

세로 방향의 버스 커플러

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?