DOCA0270DE-01

Insel-Montageausrichtung

Das TeSys island lässt sich horizontal ohne Leistungsminderung montieren. Das TeSys island kann auch vertikal mit 20 % Leistungsminderung montiert werden. Die maximale Breite des TeSys island beträgt 112,5 cm – gemessen von der unteren linken Kante des Buskopplers bis zur rechten Kante des letzten Moduls auf dem TeSys island . Siehe die nachstehenden Abbildungen.

  • Horizontale Montage: Der Buskoppler (A) muss das Bauteil ganz links am TeSys island sein.

  • Vertikale Montage: Der Buskoppler (A) muss das Bauteil ganz unten auf dem TeSys island sein.

Buskoppler in horizontaler Montageausrichtung

Buskoppler in vertikaler Montageausrichtung

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?