DOCA0270FR-01

Orientation de l’îlot

TeSys island peut être monté horizontalement sans déclassement. TeSys island peut aussi être monté verticalement avec un déclassement de 20 %. La largeur maximale du TeSys island est de 112,5 cm (3,83 ft), mesurée du bord inférieur gauche du coupleur de bus au bord droit du dernier module du TeSys island . Voir les figures ci-dessous.

  • Montage horizontal : Le coupleur de bus (A) doit être le composant le plus à gauche sur le TeSys island .

  • Montage vertical : Le coupleur de bus (A) doit être le composant le plus en bas sur le TeSys island .

Coupleur de bus en orientation horizontale

Coupleur de bus en orientation verticale

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?