DOCA0270ZH-01

阀岛方向

能够以无降级方式水平安装 TeSys island 。还能在降级 20% 的情况下竖直安装 TeSys islandTeSys island 的最大宽度为 112.5 厘米(3.83 英尺),从总线耦合器的左下边缘到 TeSys island 上最后一个模块的右边缘测量。见下图。

  • 水平安装:总线耦合器 (A) 必须是 TeSys island 上最左侧的组件。

  • 竖直安装:总线耦合器 (A) 必须是 TeSys island 上最底部的组件。

水平方向的总线耦合器

竖直方向的总线耦合器

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?