DOCA0270PTBR-01

Orientação da ilha

A TeSys island pode ser montada horizontalmente sem desclassificação. A TeSys island também pode ser montada verticalmente com 20% de desclassificação. A largura máxima da TeSys island é de 112,5 cm (3,83 pés) medida da borda inferior esquerda da interface de rede até a borda direita do último módulo na TeSys island . Veja as figuras abaixo.

  • Montagem horizontal: A interface de rede (A) deve ser o componente mais à esquerda na TeSys island .

  • Montagem vertical: A interface de rede (A) deve ser o componente mais abaixo na TeSys island .

Interface de rede na orientação horizontal

Interface de rede na orientação vertical

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?