DOCA0270FR-01

Outils requis

Le tableau suivant répertorie les outils nécessaires pour l’installation de TeSys island .

Outils requis

Outil Taille
Tournevis dynamométrique Tête plate de 6 mm
Tournevis dynamométrique Cruciforme nº 2
Clé hexagonale dynamométrique Hexagonal 4 mm

Vous aurez en outre besoin de la documentation suivante :

  • Nomenclature

  • Topologie de l’island : ordre dans lequel les modules TeSys island doivent être installés sur le TeSys island

Avant de commencer l’installation, vérifiez que les modules que vous avez reçus correspondent à ce qui est indiqué dans la nomenclature et dans la topologie du TeSys island . Les modules TeSys island doivent être installés sur l’island dans un ordre précis. Si l’agencement physique des modules sur le TeSys island ne correspond pas à la topologie configurée, le TeSys island ne fonctionnera pas correctement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?