DOCA0270KO-01

필수 도구

다음 표에는 TeSys island 를 설치하는 데 필요한 도구가 나와 있습니다.

필수 도구

도구 크기
토크 드라이버 6mm 플렛 헤드
토크 드라이버 #2 필립스
토크 육각 키 4mm 육각

또한 다음 설명서도 필요합니다.

  • 재료 사양서(BOM)

  • 아일랜드 토폴로지: TeSys island 모듈이 TeSys island 에서 설치되어야 한는 순서

설치를 시작하기 전에 받은 모듈이 BOM 및 TeSys island 토폴로지와 일치하는지 확인하십시오. TeSys island 모듈은 아일랜드에 특정 순서로 설치해야 합니다. TeSys island 에서 모듈의 물리적 배열이 구성된 토폴로지와 일치하지 않으면 TeSys island 는 제대로 작동하지 않습니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?