DOCA0270PTBR-01

Ferramentas necessárias

A tabela a seguir lista as ferramentas necessárias para instalar o TeSys island .

Ferramentas necessárias

Ferramenta Tamanho
Chave de fenda Plana de 6 mm
Chave de fenda Phillips número 2
Chave sextavada/chave allen Hexagonal de 4 mm

Além disso, você precisa da seguinte documentação:

  • Lista de materiais (LdM)

  • Topologia da ilha: a ordem em que os módulos do TeSys island devem ser instalados na TeSys island

Verifique se os módulos recebidos correspondem à LdM e à topologia do TeSys island antes de iniciar a instalação. Os módulos do TeSys island devem ser instalados em uma ordem específica na ilha. Se a disposição física dos módulos na TeSys island não corresponder à topologia configurada, a TeSys island não funcionará corretamente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?