DOCA0270DE-01

Erforderliche Werkzeuge

Die folgende Tabelle enthält die Werkzeuge, die für die Installation von TeSys island erforderlich sind.

Erforderliche Werkzeuge

Werkzeug Größe
Drehmomentschrauber 6-mm-Schlitzschraubendreher
Drehmomentschrauber Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2
Innensechskantschlüssel 4-mm-Sechskantschlüssel

Außerdem brauchen Sie die folgenden Unterlagen:

  • Materialliste

  • Insel-Topologie: Die Reihenfolge, in der die TeSys island -Module auf dem TeSys island installiert werden müssen

Überprüfen Sie vor der Installation, ob die Module, die Sie erhalten haben, mit der Materialliste und der TeSys island -Topologie übereinstimmen. Die TeSys island -Module müssen in einer bestimmten Reihenfolge auf der Insel installiert werden. Wenn die physische Anordnung der Module auf dem TeSys island nicht mit der konfigurierten Topologie übereinstimmt, funktioniert das TeSys island nicht ordnungsgemäß.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?