所需工具
下表列出了安装 TeSys island 所需的工具。
所需工具
工具 | 大小 |
---|---|
扭矩螺丝刀 | 6 mm 平头螺丝刀 |
扭矩螺丝刀 | 2 号十字头螺丝刀 |
扭矩内六角扳手 | 4 mm 六角扳手 |
此外,您还需要以下文档:
-
物料清单 (BOM)
-
阀岛拓扑:将 TeSys island 模块安装在 TeSys island 上必须遵从的顺序
在开始安装之前,验证您收到的模块是否与 BOM 和 TeSys island 拓扑相匹配。必须以特定的顺序将 TeSys island 模块安装在阀岛上。如果 TeSys island 上模块的物理布置与配置的拓扑不匹配,则 TeSys island 将无法正常运行。