DOCA0172ES-19

Detección de dispositivos inalámbricos a través de páginas web

Presentación

Los dispositivos inalámbricos instalados en el Panel Server se pueden detectar a través del EcoStruxure Panel Server mediante uno de los métodos descritos a continuación: Automático o Selectivo.

  • Automático (opción predeterminada): detecta dispositivos inalámbricos en el sistema Panel Server

  • Selectivo: solo detecta los dispositivos inalámbricos que pertenecen a una lista selectiva. Puede introducir la lista manualmente en las páginas web o cargar un archivo preparado que contenga la lista.

La función Protect Plus le permite iniciar una detección con mayor seguridad mediante el uso del código de instalación de 36 caracteres de los dispositivos con RF-ID de 16 caracteres. Las siguientes familias de dispositivos tienen un formato de RF-ID de 16 caracteres:

  • PowerTag Control

  • PowerLogic HeatTag

  • PowerLogic PD100

  • MasterPacT MTZ con MicroLogic Active AP o unidad de control EP

  • Exiway Link

Con Protect Plus seleccionado (de forma predeterminada), la detección automática está disponible para dispositivos con RF-ID de 8 caracteres (por ejemplo, PowerTag Energy). Para detectar dispositivos con RF-ID de 16 caracteres, utilice una lista selectiva que incluya el código de instalación de 36 caracteres de los dispositivos.

Con Protect Plus no seleccionado, todos los dispositivos se pueden detectar sin beneficiarse del mayor nivel de seguridad.

Detección automática de dispositivos inalámbricos a través de páginas web

La siguiente tabla indica la disponibilidad de detección automática según la configuración de Protect Plus:

Tipo de dispositivo Ejemplo Detección disponible
Protect Plus seleccionado Protect Plus no seleccionado

RF-ID de 8 caracteres

Módulo PowerTag

RF-ID de 16 caracteres

PowerLogic HeatTag

No

NOTA: Para la detección automática de transmisores XB5R (ZBRT), siga el procedimiento específico.

Para iniciar una detección automática de dispositivos inalámbricos a través de páginas web, proceda como se indica a continuación:

  1. Inicie sesión en las páginas web del Panel Server (vea cómo acceder a las páginas web).

  2. Vaya a Configuración > Dispositivos inalámbricos > Detección > Método de detección y haga clic en Automático.

  3. Haga clic en Inicio para analizar el entorno y detectar los dispositivos inalámbricos disponibles.

    Resultado: Los dispositivos aparecen en la lista de dispositivos inalámbricos detectados y en la vista de árbol de dispositivos a medida que se detectan.

    En algunos casos, es posible que Panel Server no detecte completamente los dispositivos. En el menú Detección rechazada, una columna con la etiqueta Estado indica la causa de la detección rechazada.

    Para dispositivos que indican Código de instalación no proporcionado, utilice una lista selectiva para introducir la información faltante y lanzar una detección selectiva.

    NOTA: Un mensaje emergente indica si la ocupación de la red es alta o saturada y sugiere soluciones. Si se requiere una acción, vaya a Configuración > Dispositivos inalámbricos > Configuración de red > Comunicación inalámbrica.
  4. Si es necesario, puede seleccionar el dispositivo inalámbrico en la vista del árbol de dispositivos y hacer clic en Buscar para buscar el dispositivo en el panel.

    Resultado: el LED de estado del dispositivo seleccionado parpadea rápidamente en verde en el panel.

  5. Si uno de los dispositivos inalámbricos ubicados no forma parte del sistema, haga clic en Eliminar para rechazarlo.

  6. Configure los dispositivos inalámbricos.

Detección selectiva de dispositivos inalámbricos con las páginas web

La detección selectiva utiliza el RF-ID de un dispositivo inalámbrico para iniciar una detección.

La siguiente tabla indica la disponibilidad de detección selectiva según la configuración de Protect Plus:

Tipo de dispositivo Ejemplo Detección disponible
Protect Plus seleccionado Protect Plus no seleccionado

RF-ID de 8 caracteres

Módulo PowerTag

RF-ID de 16 caracteres

PowerLogic HeatTag

Con código de instalación*

* Se recomienda beneficiarse de una mayor seguridad durante la instalación

Para realizar una detección selectiva de dispositivos inalámbricos mediante páginas web, haga lo siguiente:

  1. Inicie sesión en las páginas web del Panel Server (vea cómo acceder a las páginas web).

  2. Vaya a Configuración > Dispositivos inalámbricos > Detección > Método de detección y haga clic Selectivo.

    Todos los dispositivos inalámbricos de la lista selectiva, y solo ellos, se pueden detectar con el Panel Server. El Panel Server utiliza el RF-ID de cada dispositivo para detectarlo.

  3. Cargue un archivo de lista preparado haciendo clic en Cargar archivo o rellene la tabla que se abre con la siguiente información para cada dispositivo de la lista selectiva:

    • RF-ID

    • ID de servidor virtual en el intervalo de 1 a 254 (opcional). Si no se especifica el ID, el Panel Server asigna el primer valor disponible.

    • Código de instalación (con Protect Plus activado) para dispositivos aplicables

    IMPORTANTE: Al cargar una lista selectiva preparada, se borran todos los datos que se han añadido manualmente a la lista selectiva en las páginas web.
  4. Haga clic en Inicio para analizar el entorno y detectar los dispositivos inalámbricos de la lista.

    Resultado: Los dispositivos aparecen en la lista de dispositivos inalámbricos detectados y en la vista de árbol de dispositivos a medida que se detectan.

    En algunos casos, es posible que Panel Server no detecte completamente los dispositivos. En el menú Detección rechazada, una columna con la etiqueta Estado indica la causa de la detección rechazada. Revise la causa y corrija el problema antes de reiniciar la detección selectiva.

    Si el dispositivo no se detecta y no aparece en la tabla Detección rechazada, consulte Solucionar problemas de páginas web.

    NOTA: Un mensaje emergente indica si la ocupación de la red es alta o saturada y sugiere soluciones. Para comprobar la ocupación de la red, vaya a Configuración > Dispositivos inalámbricos > Configuración de red > Comunicación inalámbrica.

ID del servidor virtual

Se aplica una dirección de ID virtual durante el proceso de detección con el Panel Server. El primer ID de dirección del servidor virtual se asigna al primer dispositivo detectado e incrementa en uno por cada dispositivo detectado. De forma predeterminada, los identificadores de servidor virtual asignados a los dispositivos inalámbricos comienzan en 100.

Cuando se utiliza el proceso de detección selectiva, los identificadores de servidor virtual se pueden definir en la lista selectiva. Si no están definidos en la lista, los identificadores de servidor virtual se asignan en orden de detección, como se indica anteriormente.

El identificador de servidor virtual asignado a los dispositivos inalámbricos se puede cambiar después de finalizar el proceso de detección.

Definición de la lista de dispositivos seleccionados

La lista selectiva es un archivo .csv donde se enumeran los dispositivos inalámbricos seleccionados que se van a cargar en las páginas web del Panel Server. Cada fila del archivo .csv contiene los datos de un dispositivo en el siguiente formato, separados por punto y coma:

Ejemplo de archivo .csv:

Búsqueda de RF-ID del dispositivo y código de instalación

Para obtener el RF-ID y el código de instalación de un dispositivo, escanee el código QR del dispositivo. Use el enlace a la página de inicio de Go2SE del dispositivo para buscar la información correspondiente:

  • zb = RF-ID (8 o 16 caracteres)
  • ic = código de instalación compuesto por 36 caracteres (disponible según el dispositivo)
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.