DOCA0172ES-20

Tablas de registros Modbus

Presentación

Los registros Modbus del EcoStruxure Panel Server y los registros Modbus de los dispositivos inalámbricos compatibles conectados a él proporcionan información de medición y supervisión.

Para obtener información detallada acerca de estos registros Modbus, consulte DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File.

Tabla de las funciones Modbus

La siguiente tabla describe las funciones que el Panel Server admite para leer o escribir datos en los registros Modbus de dispositivos inalámbricos.

Código de función

Nombre de la función

03

Lectura de n palabras

16

Escritura de n palabras

100-4

Lectura de n palabras no contiguas, donde n ≤ 100 (consulte Función 100-4: Lectura de registros no contiguos)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.