DOCA0172ES-19

Anexo H: Datos de contextualización

Presentación

Los datos de contextualización se asignan a los dispositivos durante la puesta en servicio. Proporciona información sobre el contexto y el uso de los dispositivos dentro del sistema Panel Server. Se pueden asignar los siguientes tipos de datos de contextualización:

  • Producto

  • Uso

  • Zona

Lista de productos

En la siguiente lista se enumeran los productos disponibles que se asignarán a los dispositivos y se utilizarán para filtrar datos en las páginas web del Panel Server:

  • Aire

  • Electricidad

  • Entorno

  • Aceite combustible

  • Gas

  • Otro

  • Vapor

  • Agua

Lista de usos

En la siguiente lista se enumeran los usos disponibles que se asignarán a los dispositivos y se utilizarán para filtrar datos en las páginas web del Panel Server:

  • Aire acondicionado

  • Aire comprimido

  • Ordenadores

  • Cocina

  • Refrigeración

  • Agua caliente doméstica

  • Estación de carga de vehículos eléctricos

  • Ascensor

  • Iluminación de emergencia

  • Refrigeración de alimentos

  • Grupo electrógeno

  • Calefacción

  • Calefacción y aire acondicionado

  • Agua caliente sanitaria

  • HVAC

  • IT

  • Iluminación

  • Iluminación (exterior y de parque)

  • Iluminación (interior)

  • Cargas asociadas a la fuente de energía renovable

  • Máquina

  • Principal/acometida

  • Usos mixtos

  • Material de oficina

  • Otro

  • Cargas de enchufes

  • Procedimiento

  • Refrigeración

  • Fuente de energía renovable

  • Otros enchufes

  • Cargas especiales

  • Cabecera de grupo

  • Total

  • Sistema de transporte

  • Vapor

  • Ventilación

  • Agua

  • Sistema de bombeo de agua

Gestión de zonas

Puedes crear hasta 50 zonas y asignar dispositivos a cada una de ellas para poder ver más fácilmente los datos asociados a una zona concreta de tu sistema.

NOTA: Los datos de zona no se publican en la nube ni en servidores SFTP o HTTPS. Los datos de zona no se exportan en una exportación csv local o a través de la página web Trending ( modeloAdvanced )

Desde la página del dispositivo en Configuración, haga clic en el icono de configuración de zona junto a Zona en Datos de contextualización. Se abre la tabla de ajuste de zonas. La tabla muestra la lista de todas las zonas creadas y el número de dispositivos asociados a cada zona.

Por defecto, las zonas se muestran en orden alfabético. Puede visualizarlas en orden alfabético inverso haciendo clic en la flecha de la cabecera Zone name. También puede visualizarlos por orden de número de dispositivos asociados haciendo clic en la flecha de la cabecera Dispositivos asociados.

Desde la tabla puede realizar las siguientes acciones:

  • Crear una nueva zona: introduzca el nombre de la nueva zona en la celda vacía de la parte inferior de la tabla. Un nombre de zona puede tener hasta 50 caracteres de longitud y puede contener letras, números, espacios y/o caracteres especiales. Aparecerá un mensaje para informarle de si el nombre de la zona ya existe. Pulse el ✔ para añadir la nueva zona a la tabla.

  • Modificar un nombre de zona: haga clic en el icono de edición (). Introduzca el nuevo nombre y haga clic en ✔. El nombre se actualiza automáticamente para todos los dispositivos asociados.

  • Borrar una zona: haga clic en el icono de la papelera (). Un mensaje emergente le pedirá que confirme que desea eliminar la zona. Los dispositivos previamente asignados a esta zona ya no están asociados a una zona.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.